This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:复位按钮设计

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661787/tms320f28035-reset-button-design

器件型号:TMS320F28035

您好!

我对 F28035上的 nXRS 引脚有疑问。  我有一个复位按钮、该按钮根据数据表要求设计有一个2k Ω 上拉电阻器。  但是、为了实现可靠性、我是否需要添加一个与开关并联的电容器?  我之所以 μs、是因为我正在阅读 TI 的硬件设计指南、它说"在断电期间、必须在 VDD 达到1.5V 之前将 XRS 引脚拉至低电平至少8 μ s、以增强性能
闪存可靠性。"  后来、它认为简单的 RC 电路就足够了。  任何见解都值得赞赏。  谢谢你。

-Brandon