This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2406A:对 XDS510有疑问

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661926/ccs-tms320lf2406a-doubts-about-xds510

器件型号:TMS320LF2406A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是德州 DSP 的新用户。

我想使用 TMS320LF2406APZA 调试电路板。

在频谱数字中、我有2个选项:

1) XDS510 USB JTAG 仿真器:  

2) C2000系列 XDS510LC JTAG 仿真器 :  

最后一个比第一个更便宜。

由于   TMS320LF2406具有 C2000 DSP 内核 、我是否可以使用 C2000系列 XDS510LC JTAG 仿真器代替 XDS510 USB JTAG 仿真器?

这些仿真器之间的主要区别是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiziano、

    是的、您可以将 XDS510LC 与 LF2406A 配合使用。  SD 网站上的仿真器选择指南在这一点上非常清晰:

    http://emulators.spectrumdigital.com/files/Emulator_Selector.pdf

    如果任何供应商都提供成本较低的仿真器、则差异通常是数据吞吐量。  在 DSP 应用中、当通过仿真接口传输大量数据时、您可能会注意到一个差异。  在 C2000上、如果您以实时模式在 CCS 中查看图形、更新速度会更慢。  对于一般用途和停止/启动调试、您将不会看到差异。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiziano、

               请注意、LF2406A 处于"不推荐用于新设计(NRND)"状态。 如果这是一个新项目、我强烈建议您查看下一代处理器、如 F28031。