This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:子模型的寄存器布局和说明

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661705/ccs-tms320f280049-register-layouts-and-description-for-the-submodels

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我找不到280049处理器系列子模块的寄存器布局和位说明。 是否可以将其写入(汇编语言或 C 语言)、我将写入汇编代码。  

通常、我从参考指南中写入寄存器布局。 因为我不能复制文本、所以我需要很多时间。 是否有更简单的方法?  

尽管如此、由于我甚至找不到该处理器的参考指南、我甚至无法为自己编写。

此致、

Zajc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zajc、

     TRM 可从下载

    。    c2000ware 中介绍了这些寄存器/位、可从 TI 网站下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh

    感谢您提供 C2000ware 信息。
    请查看 TRM-.pdf。 我无法打开它
    此致
    Zajc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zajc、

    您可以在器件的产品页面上找到许多相关文档、包括技术参考手册(TRM):
    http://www.ti.com/product/TMS320F280049

    数据表和 TRM 一起详细介绍了器件的工作原理、外设和各种寄存器。  
    C2000Ware 可从软件角度为您提供一个起点、包括驱动程序和示例。


    谢谢、
    Brett