This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关 TMDSDOCK28379D 实验板#39;s 套件的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMDSDOCK28379D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661758/tms320f28377d-questions-on-the-tmdsdock28379d-experimenter-s-kit

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377STMDSDOCK28379DTMDSCNCD28379DC2000WAREcontrolSUITE

我正在寻找在新设计中使用 TMS320F28377S 的方法、并尝试确定 TMDSDOCK28379D 实验板套件上可用的引脚。 我不能在任何可以让我知道底座板上有哪些引脚的地方散热一个引脚。

谢谢 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John。

    我在 controlSUITE 中找到了相关文档(C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0)。 但有不同的控制卡版本可用。 因此、如果您没有 安装 controlSUITE、我强烈建议您安装它。 或者、您也可以安装 C2000ware、以下链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    它按建议位于 C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00_Software\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3文件夹中。

    John