请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想在独立模式下运行 tms320f28027f C2000 launchpad。 我尝试了 controlSUITE 中的给定示例 、尝试从闪存运行应用。
尽管我没有更改代码和 CCS 调优中的任何内容、但运行失败。 因此、在这之后、我将整个代码作为注释、并放置我的简单 LED 闪烁代码、并尝试运行它。 我想知道 它运行时没有任何问题、所以现在我对阻止原始程序运行的原因感到困惑。
我试图做一个我的项目,但我发现了一些困难。
我将图像清晰地显示 我所说的内容。
//在 PIE 矢量表中注册中断处理程序 PI_registerPieIntHandler (myPie、PI_GroupNumber_3、PI_SubGroupNumber_1、(intVec_t)&EPwm1_timer_ISR); PI_registerPieIntHandler (myPie、PI_GroupNumber_3、PI_SubGroupNumber_2、(intVec_t)&EPwm2_timer_ISR); PI_registerPieIntHandler (myPie、PI_GroupNumber_3、PI_SubGroupNumber_3、(intVec_t)&EPwm3/timer_ISR);
上面是导致错误的代码片段。 错误是
'mmol 'intvec_t'无法解析'和
'此行的多个标记-写入出现的'intvec_t'-无法解析符号'intvec_t'
以上错误来自 controlSUITE 中的给定示例。