This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280270:查找有关 SLAA602A 的信息

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661542/tms320f280270-looking-for-information-regarding-slaa602a

器件型号:TMS320F280270
主题中讨论的其他器件:TIDA-01292

我是一名学生、将创建 800VA 纯正弦波逆变器 SLAA602A

我在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/592611?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=slaa602上找到了有关 设计文件和源代码的以下论坛帖子、但它们适用于原始的2013设计。 我想知道是否可以访问 2017年8月修订的更新文件?

我在 http://www.ti.com/lit/an/slaa602a/slaa602a.pdf 上参考 PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    我将您的帖子转发给适当的组织。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    设计文件和软件没有变化。 如 SLAA602A 的修订历史记录中所述、我们添加了低频与高频逆变器的比较。

    此致、

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle、
    只想提一下、我们最近在 TIDA-01292 (适用于低频离线 UPS 和逆变器且不带散热器的650W 功率级参考设计)上进行了相关工作、这可能会在该应用中为您提供帮助。 您可以单击下面的相同链接。
    www.ti.com/.../tida-01292

    此致、
    Vikas Chola