This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:SYS/BIOS 入门

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661339/rtos-tms320f28379d-getting-started-with-sys-bios

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在 TI 资源浏览器中找不到28379D 的 SYS/BIOS 工程示例。 这些工具是否可用?

我尝试在 TI-RTOS 实验课程之后执行第一步、可以在其中下载  TI-RTOS 实验课程系列的 TI_RTOS_labs_sols.zip 文件(https://training.ti.com/ti-rtos-workshop-series-introduction)?)

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、

    抱歉、目前我们没有任何可用或计划中的 C2000 SYS/BIOS 示例。 该视频系列可能是您的最佳资源。 感谢您提出问题并继续关注 C2000产品系列。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    您可以安装 SYS/BIOS、然后让 CCS 发现它。 示例位于 Resource Explorer Classic 中。 下载站点如下:

    我将安装在默认目录(c:\ti)中、然后启动 CCS、并在发现 SYS/BIOS 时按照提示进行操作。

    TI-RTOS 技术讲座的解决方案位于各个页面上。 注:它们已变得有点陈旧。