This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28066:未上电时的 TX 引脚电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661379/tms320f28066-tx-pin-voltage-when-not-powered

器件型号:TMS320F28066

您好!

客户遇到一个有关 F28066 Tx (引脚43)的问题。 当 ARM 由3.3V 电源供电时、F28066不受电源供电。 A 点的电压低至2.0V。

客户想知道原因。

在客户电路板中、F28066具有与 ARM 的 SCI 连接。 它们单独供电。 电源电流足够高、超过500mA。

当 F28066断电时、A 点的电压将被驱动为低电平至2.0V。 他们尝试将电阻从3.3K 调整到10K。 没有改进。

谢谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    请参阅数据表的"建议运行条件"部分。 对于 VIH、最大值为 VDDIO+0.3V。 此外、"电源排序"语句"在为器件加电之前、不应向任何数字引脚施加高于 VDDIO 的二极管压降(0.7V)的电压。"

    您在上面描述的情况是为 F28066引脚43供电、但 F28066 VDDIO 未供电。 这对器件来说不是一个好的条件。 电流被强制进入引脚43、并通过 IO 为 F28066 "软供电"。 如果您测量 VDDIO、您将看到电压上升。

    我建议进行重新设计、以确保此引脚上的所有 IC 共用3.3V 电源、以便将其一起供电、或者使用由同一 F28066 VDDIO 电源供电的隔离缓冲器、当 VDDIO 未通电时、该电源将阻止此路径。

    此致、
    Jason