This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:是否可以同时使用所有 ADC 输入?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661210/tms320f28376s-is-it-possible-to-use-all-adc-inputs-simultaneously

器件型号:TMS320F28376S

您好!

我有客户要求。 可以帮我解决这个问题吗?

  • 是否可以使用所有24个12位 ADC 输入、并且所有输入/4组输入都具有相同的设置选项?
  • 是否可以同时使用所有24个 ADC 输入?
  • 如果是、预期的数据速率是多少?

非常感谢、祝您一切顺利、

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miriam、

    4个 ADC 中的每一个都可以独立运行、但为了获得最佳性能、它们应该在锁步中同步运行、而不是异步运行。

    每个 ADC 一次只能对一个信号进行采样和转换、因此您可以同时对不超过4个信号进行采样。 此处的"同步"表示在*精确*相同时刻对所有信号进行采样。

    每个 ADC 都可以通过多种方式对可用的已连接通道进行排序、因此、如果您希望单次或连续扫描器件上的所有通道、则可以执行此操作。 每个 ADC 的 ADC 采样率约为3.5MSPS (假设强大的输入驱动器允许最小 S+H 时间)、因此获得全部24个通道的时间约为(24 / 4)*(1/3.5m)=~1.7us。

    请注意、给定的 ADC 只能对其连接的通道进行采样(并非所有24个通道)。

    对于 SW 配置、ADC 之间的配置应基本相同(除了可能选择不同的通道编号)。 ADC 通道 A0、A1和 B1与缓冲 DAC 进行多路复用、即使在不使用 DAC 的情况下、也会在这些引脚上产生一些额外的寄生效应。 通道 B0与 DAC 基准复用、这会增加该引脚上的寄生电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这回答了所有问题!