This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:寻求入门建议

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661283/launchxl-f28069m-seek-recommendation-for-getting-started

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我不熟悉 TI MCU 和 CCS、最近购买了 LAUNCHXL-F28069M。 我发现在线文档和教程非常过时且分散。 即使是简单的教程/技术讲座也会出现很多错误、这浪费了很多时间、让我有点沮丧...


我不知道从哪里开始。 因此、我在这里要寻找一些推荐用于该器件的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈家梦

    我建议从 F28069技术讲座开始。 这些材料可在以下位置找到:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    请注意、本技术讲座使用实验套件。 您将需要重新映射跳线引脚连接、并进行一些其他细微的修改。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您只需下载 C2000ware 并导航至:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2806x\examples\c28

    在这里、您将能够找到所有示例代码和外设示例。 您只需导入这些示例并进行相同的调试即可。

    此致、
    Gautam