This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:实验套件的特性信息

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661251/tms320f28335-features-information-for-experimenter-kit

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

 你(们)好  
我正在考虑在我的研究中使用 TMS320F28335实验板套件。 但是、我在您的网站上找不到任何功能信息。 我需要知道该电路板的确切尺寸和引脚编号、以便进行设计。 如果您能为我提供这些信息、将会非常有帮助。  
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关实验套件的信息、请参阅 controlSUITE 和 C2000Ware。 如果您的计算机上尚未安装,则需要安装其中一个。

    在 C2000Ware 中:C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\PeripheralExplorerKits\TMDSPREX28355
    在 controlSUITE 中:C:\ti\controlSUITE\development_kits\PeripheralExplorer\TMDSPREX28335-HWDevPackage[R5}

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken