This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:F28379D 卡复位与放大器;电压监控引脚

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661248/tms320f28375d-f28379d-card-reset-voltage-monitoring-pin

器件型号:TMS320F28375D

您好!

我设计的控制器卡适合1U 高的机箱(41mm 高)。 复位和电压监控电路上存在一个问题。 如 F28379D 卡 R1.3中所示、U3和 U4 OV 引脚(引脚6)连接到 MCU_GPIO_168。 如果我在我的应用中将控制器更改为100引脚 F28375DPZP、 其中我应该连接 OV 引脚。 因为 该 F28375DPZP 上没有 GPIO-168。  

您还能解释一下为什么 OV 引脚连接到 F28379D 卡上的 GPIO-168。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    如果检测到欠压、器件将保持复位状态。 如果检测到过压、GPIO168上的信号将变为低电平。 MCU 可以定期读取此信号、以查看是否发生过压事件。

    GPIO168没有什么特别之处、所以任何备用 GPIO 都可以正常工作。