This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320F28062:用于 Linux 上 C2000的串行闪存器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661216/linux-tms320f28062-serial-flasher-for-c2000-on-linux

器件型号:TMS320F28062

工具/软件:Linux

您好!

我想n`t Linux 控制套件中提供的串行闪存器 thaat、但在自述文件中、TI 甚至没有尝试编译它...

这是否仍然是从未尝试过的情况? TI 产品比其他制造商贵得多、您发布的是 Beta 版工具?!?

`s 发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串行闪存编程器无法为 Linux 构建。 为了帮助用户实现这一目标、已经进行了一些开发、但不会针对 Linux 进行构建。

    SAL