This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:通过 CAN 进行固件更新

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661131/ccs-tms320f28377d-firmware-update-via-can

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试通过 CAN 更新 TMS320F28377D CPU1的固件。

在我的研究过程中、我提出了一些问题:

1) 1)是否有方法修改 位于 C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\libraries\boot_ROM 中的 boot_ROM 库以将其用作自定义引导加载程序?

2) 2)当我使用默认 ROM 引导加载程序时、固件会转到何处? RAM 还是闪存?

此致、

Vinicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinicius

    如果要修改引导加载程序、则必须将其存储在闪存中、并在引导至应用程序时执行一些固件更新检查。
    所有引导加载程序都加载到 RAM 中。

    此致
    Chris