主题中讨论的其他器件:THS4551、 REF3330
您好!
您能为我客户的以下请求提供帮助:
需要对4个电流(4极桥)进行同步采样。 可以在此处使用12位)。
此外、我还有需要16位分辨率的通用模拟输入。
根据这两个要求、我们为所有 ADC 选择了16位:A、B、C、D、因为只有一个通道。
我们有严格的 PCB 限制。
满足 ADC 要求的最小信号调节电路是什么(如正确的 CM)。
我们能否配置 DSP 以12位模式运行所有 ADC 通道、并快速切换至16位进行单通道转换?
谢谢、
Chuchen