This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:F28069 Piccolo controlCARD 的拾放文件

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650334/tms320f28069-pick-place-files-for-f28069-piccolo-controlcards

器件型号:TMS320F28069

您好!

我的客户正在考虑构建 F28069 Piccolo controlCARDPiccolo TMS320F28069隔离式 controlCARD 。 为此,需要一个拾放说明文档,该文档包含放置机器的一系列(x、y)坐标。 我们知道、除其他外、控制套件中还有光绘文件和原理图。 ´s、这还不足以直接构建。

我们是否有此电路板的拾放文档、以便他们可以加快电路板的制造过程?

谢谢、
Simon

[解锁] 3/12/18>[LE]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    我有用于 F28069ISO 的拾取和放置文件、但不适用于 F28069 ccard。 我在这里附上了 ISO 文件、它应该是正确的。

    注意:controlCARD 不用于终端应用、仅用于评估。 客户需要设计、构建和测试自己的电路板。

    e2e.ti.com/.../_7B00_TEX116_7D00_F2806xISOcontrolCARDr0.4.txtRename至*。xyr

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody、

    这解决了我们的问题、至少对于 ISOARD 来说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saimon、

         您是否需要非 ISO F28069文件? 我可能会为您提供这些信息、这不是一项微不足道的工作、因此请仅在您实际需要时才申请。

    如果您需要、您应该等待几周。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3/12/18[LE]>解锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    非 ISO F28069 controlCARD 取放文件可在附件中找到。

    F28069ControlCardr1.1.txt (重命名为*。xyr)


    此致、
    Cody