This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:为什么电路板会出现解锁闪存的问题?

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651688/tms320f28335-why-do-the-boards-have-the-issue-of-unlock-the-flash

器件型号:TMS320F28335

降级:

请帮助您检查以下问题:

第一张图片是连接 XDS510PLUS 的电路板、第二张图片是刷写的电路板。

问题是、我们将会打开闪存。  

我们 生产3块板、它们具有相同的问题。

BTW、这些板都是新制作的、是首次进行闪存计划。

您能帮您提供一些建议吗?

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    您是否通过在闪存中的密码位置编辑密码来保护器件? 如果是、则需要使用等待复位模式来启用 JTAG 连接。 请参阅器件系统控制用户指南中的以下说明。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek Singh:
    不可以、我们不会通过在闪存中的密码位置对密码进行编程来保护器件。
    所以这个问题让我们感到困惑、为什么会发生这种情况。

    BTW、我们的系统是 FPGA+DSP、我们是否需要注意任何事项?

    谢谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级:

    我们测试3块板并获取一些测试图片。  

    请 请帮助再次检查问题、谢谢!

    e2e.ti.com/.../_EE959898CF63F08F_.docx

    我们期待收到您的回复!

    非常感谢!

    此致

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    您提到板3工作正常、但在随附的文档中、我在控制台窗口中看到所有三个板都有错误。 您是否已确保电路板上的所有 JTAG 信号都正常?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek:

    请帮您检查我们的原理图?

    我们无法确认 JTAG 的问题。

    e2e.ti.com/.../512.SY0001.03_5F00_DSP.pdf

    e2e.ti.com/.../512.SY0001.03_5F00_FPGA.pdf

    e2e.ti.com/.../512.SY0001.03_5F00_COMM_5F00_PWR.pdf

    非常感谢!

    此致

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降级:
    请帮您检查并更新它吗?
    谢谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求其他团队成员查看您发送的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    我觉得 XRSn 上的100nF 电容器相对于 C2000的内部上拉电阻器和 R2可能有点过大。  

    您能否将 R2从100k Ω 更改为2.2k Ω?  根据数据表的建议、2.2k Ω 是一个很好的值。

    您还能将 C3从100nF 更改为10nF 吗?

    请告知这是否有用。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运,您能解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有看到任何响应、从而闭合了线程。 如果问题未解决、您可以重新打开此主题或开始新帖子。