This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:非外设中断和外设中断的嵌套

Guru**** 2589530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652863/tms320f28035-nesting-of-non-peripheral-interrupts-and-peripheral-interrupts

器件型号:TMS320F28035

您好!

我需要一些有关中断嵌套的信息。 我已经在使用下面的外设中断嵌套  

现在、我想使用 Timer1中断、它是非外设中断。 是否可以嵌套外设和非外设中断、如果是、如何进行嵌套?  

我找不到有关这方面的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    是的、您应该能够嵌套。 您将必须使用 IER 来启用计时器1中断并禁用全局中断屏蔽 INTM、正如您发布的 wiki 链接中所述。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们已经有一段时间听到您的反馈、因此我们将此线程标记为已关闭。 如果情况并非如此、请随时返回并继续发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Timer0中断发生、我想中断 Timer1中断例程。
    Timer1是非外设中断,如何嵌套它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    正如 Santosh 所建议的、请按照 wiki 中给出的示例进行操作。 Timer1 ISR 将包含启用 Timer0组的代码、并使用 EINT 重新启用全局中断。 您是否尝试过它、但它不起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们听到您的反馈已经有一段时间了、因此我假设您的问题已得到解决。 如果没有、请回复此帖子或创建新主题帖(如果该主题帖由于不活动而锁定)。