This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:BI_DIRECT_DC_DC_400_12

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648345/ccs-tms320f28035-bi_directional_dc_dc_400_12

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

有一个项目 BI_DIRECT_DC_DC_400_12 即将启动。

问题之一如下。

对于此项目:

C:\ti\controlSUITE\development_kits\BI_DIRECT_DC_400_12

项目是否提供用于辅助调试的 GUI?在实际调试代码时如何查看相应的变量数据?

对于此项目:

C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVPSFB_v1.1

提供了一个 GUI。它是否与 HVPSFB_v1.1 和 BI_DIRECTIONAL_DC_DC_400_12?兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4866655、

    感谢您的提问。 此主题已分配给 C2000专家、应尽快回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 不适用于此解决方案。 您可以在 CCS 中使用实时调试来监视和更改 CCS 监视窗口中的变量。 随附的用户指南中对此进行了详细介绍、该指南位于:..\controlSUITE\development_kits\BI_directional_DC_400_12\v1_00_00_00\Docs

    如果您有任何其他问题/疑虑、请告诉我。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HVPSFB_VMC

    在将 SciCommsGui 代码  从 HVPSFB_VMC 移动到 BI_DIRECT_DC_400_12后、"Texas Instruments C2000 - HVPSFB_VMC - GUI"现可在 BI_DIRECT_DC_400_12上使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿将 HVPSFB GUI 与 BI_DIRECT_DC_DC_400_12代码搭配使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么?
    它现在用作观察数据的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会仔细阅读它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种仿真器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此设计使用 XDS100。 有关更多详细信息、请参阅用户指南。

    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。