This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:28335

Guru**** 2587745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651249/ccs-28335

工具/软件:Code Composer Studio

我想实现3级 NPC、为此我需要2级移位三角波形。 如何做到这一点? 请有人分享在 dsp28335中实现正弦三角 PWM 的概念

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Richa、

    下面的线程可以为您提供有关如何执行 SPWM 的一些参考。 谢谢。
    e2e.ti.com/.../1282326
    e2e.ti.com/.../1304730
    e2e.ti.com/.../50293
    e2e.ti.com/.../418729

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要两个电平位移的三角波形。 在 DSP28335中,我们可以进行相移,但我们可以如何使用 ePWM 模块或 DSP 的任何其他功能进行电平转换。 我不想通过向一个三角波形添加一个恒定值来进行电平位移。 两个波形都需要同步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Richa、

    您是否仍在寻找问题的方向或答案? 如果是、您能否在某些波形/图的帮助下解释您正在寻找的电平转换类型?

    谢谢。
    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi、您好!

    我已附加映像文件。 对于相移、我们可以使用 ePWM、但对于电平转换、我无法找出任何模块。