This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何选择用于电机控制的 ADC 位(12位或16位)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652009/tms320f28377s-how-to-choice-the-adc-bit-12bit-or-16bit-for-motor-control

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S

亲爱的朋友!

我想设计一个电机驱动器,例如 PMSM。  我想使用 TMS320F28377S 或 TMS320F28375S MUC。  这两个器件之间的区别是 ADC 位。  TMS320F28377S 具有16位 ADC、 但 TMS320F28375S 具有12位 ADC。 可以告诉我 电机驱动器在12位和16位之间的性能如何?

谢谢!

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuelsang、

    12位 ADC 与16位 ADC 的一些主要区别:
    (+) 16位 ADC 具有更高的分辨率和更好的性能(更好的线性度、SNR、THD 等)
    (-) 16位 ADC 比12位慢一些(在接近最大速度时、每个采样取~1us 而不是~1/3us)
    (+) 16位 ADC 使用差分输入、因此更能抵抗噪声
    (-)差分输入每个信号需要2个引脚、因此可对总信号进行采样的信号更少(信号调节电路可能更复杂一些)

    请注意、16位器件型号是可配置的、可以混合使用16位和12位通道(尽管在分辨率之间切换时会出现一些复杂问题/开销)

    我还指派了 TI 的电机控制系统工程师专门评论这对电机控制的影响(但由于假期、他可能需要一段时间才能回到您的身边)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Devin Cottier  

     我在数据表中了解有关16位 ADC 和12位 ADC 的详细信息。 但我想知道 如何在 电机控制应用中的 TMS320F28377S 和 TMS320F28375S 之间选择器件。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您的系统要求。 如果您使用直列式分流电阻器或霍尔传感器进行电流感应、则最好使用16位 ADC;如果您使用低侧分流电阻器进行电流感应、则最好使用12位 ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yanming。
    您能否告诉我们、如果您使用直列式分流电阻器或霍尔传感器进行电流感应、那么为什么最好使用16位 ADC?
    如果您使用低侧分流电阻器进行电流感应、为什么要使用12位 ADC? 您能告诉我们一些数据,如纸张、书籍、应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅秒 了解分流电阻器的 ADC 的第17部分。 实际上、F28377S 的16位 ADC 对于这两种情况都是不错的选择、尤其是对于能够提高所有负载条件下分辨率的内联/霍尔传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    你完美地解决了我的问题。  

    祝你一切顺利!