This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:-

Guru**** 2929410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, TMS320F28377D, ADS1148, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649533/tms320f28377d--

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:ADS1148-Q1ADS1148C2000WARE

大家好、

我想将外部 ADC、ADS1148-Q1与控制器相连。 我想将这两个位都配置为16位、最好由 SPI 进行通信、在获取数据时是否会有延迟、或者是否有任何其他与采样时间或其他任何其他相关的问题?

此致、

AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ami:

    [引用 user="Ami Bhadauria"]我想将两者都配置为16位

    您在这里的意思是什么? 内部和外部 ADC?

    [引用 user="Ami Bhadauria"]是否会延迟获取数据或与采样时间有关的任何其他问题或其他问题? [/报价]

    对于外部 ADC:您计划以多快的速度配置 SPI 外设? 此外、您计划选择哪种 ADC 采样率?

    此致、

    Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ami:

    由于已经过了几周、我们将假定您能够解决您的问题。 如果情况并非如此、请拒绝解决方案或仅使用问题的当前状态进行回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误时间 Devin。

    我想将 ADS1148与 TMS320f28377D 配合使用。 我想知道应该将什么连接到 REFP0和 REFN0 引脚? 是否可以将引脚 IEXC0和 IEXC1保持开路? CLK 引脚接地? 如果您可以提供用于进行 SPI 通信的代码、这将非常有帮助。

    是否有任何外部 ADC 会以 MSPS 采样? 因为内部 ADC 具有1.1MSPS、而 ADS1148具有2KSPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ami:

    要选择外部 ADC 以及如何配置特定的分立式 ADC ADS1148、您需要在数据转换器 e2e 论坛中创建另一个主题。 (我们只能在此处回答与 C2000器件相关的问题时为您提供帮助)。 如果您在创建另一个线程或从其他论坛获取支持方面遇到任何问题、请告诉我。

    对于 SPI 通信、我们没有这些驱动程序。 C2000ware 中的 SPI 示例是我们获得的最佳结果。 如果在编写这些驱动程序时遇到特定问题、您可以在此处创建一个线程以获得帮助。

    您是否有任何理由不想使用 F28377x 器件中已经包含的16位 ADC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin、

    我想使用外部 ADC、因为控制器 TMS320F28377D 中存在的所有 ADC 引脚、我正在使用的是差分模式、我有11个输入、但我们在差分模式下只能使用9个输入。

    此致、
    AMI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ami:

    如果有用、该器件的 ZWT 封装具有12个差分通道。