请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 你(们)好
在我的应用中、我 遇到了 sci swreset 问题
由于某些 干扰信号、sci 会生成 BRKDT 错误、然后在我的程序中检查该错误并像这样重置 sci moduel
如果我没有重置 sci、则发生中断错误后、该 sci moduel 将在 重新为系统供电之前不会查看数据。 但是、如果错误是 FE、OE、则 sci 将再次接收数据。
但是、在我重置此模块后、SCI 模块将在大约9ms 后再次读取数据、这一时间太长、如下图所示
我的问题是
1、在发生中断错误后 、我们必须重置 sci moduel?
2、为什么这个复位时间这么长?
3、是否有其他方法可以重置 sci moduel?
谢谢!