This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28027:TMS 320F28027实验板套件

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280270, TMS320F28027, BQ24650, TMDSDOCK28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652749/tmdsdock28027-tms-320f28027-experimenter-kit

器件型号:TMDSDOCK28027
主题中讨论的其他器件:TMS320F280270TMS320F28027BQ24650LAUNCHXL-F28027

我想开发600VA 至3000va 的正弦波器,因此我正在使用 800VA 纯正弦波逆变器的参考设计   SLAA602A。  此设计使用 TMS320F280270

我不熟悉  TMS320F280270。 我需要用于上述芯片的启动/开发套件。  我已经在 TMS320F28027  实验板套件中找到了。  我能否将此套件用于原型开发。   TMS320F280270和  TMS320F28027之间是否有任何差异。

我能否获取 用于原型开发的 TMS320F280270启动套件。

我可以使用 BQ24650基准输出电压3.3V 来驱动  TMS320F280270吗?   BQ24650是否 支持    TMS320F280270的电流要求  

50Hz 800VA 变压器引脚排列提到端子1-4、 5-6、 7-8 、但端子2-3不在使用原因所在的位置。

我需要800VA 参考设计的物料清单以及可在 OrCAD 中打开的 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohan、

    我们已指派 TI 工程师来帮助解决您的问题。 由于假期,答复可能会延迟。 感谢您的耐心等待。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    F280270和 F28027具有相同的架构。  差异非常小(与 F2802x 器件相比、F2802x0器件的频率通常更低、外设更少、存储器更少)。  由于架构相同、因此您应该能够使用 F28027 Launchpad (LAUNCHXL-F28027)或实验套件(TMDSDOCK28027)开发 F280270代码。

    我怀疑 BQ24650中的电池充电电路不是为器件提供恒定稳压电源电压的理想选择。  您可以通过 电池管理论坛进行确认 。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在开发基于太阳能的纯正弦波600VA 至3000VA。 电池由太阳能电池板充电。  如何获取免费  

     用于原型开发的 TMS320F28027实验板套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我们通常不会向客户提供免费的评估套件。

    您可以从 TI 网上商店购买一款:
    https://store.ti.com/TMDSDOCK28027-TMS320F28027-Experimenter-Kit-P2340.aspx


    谢谢、
    Brett