This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:磁场上的抗干扰能力

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651680/tms320f28335-anti-interference-ability-on-the-magnetic-field

器件型号:TMS320F28335

您好!

 我们的产品是伺服驱动器。 我们在 TMS320F28335周围使用磁场源、 并在 电流感测中发现了一个大错误。

TMS320F28335在磁场上的抗干扰能力如何?

您对布局或其他方面有什么建议吗?

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔什

         根据我的经验、我没有在磁场中看到 F28335有任何问题。 当然、如果磁场足够强、它可能会受到影响。

    电路板布局当然会影响反馈路径中的性能。 下面是我能够找到的一些资源。

      

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪种传感器来测量电流?

    开环或闭环霍尔效应? AMR 或 GMRTM、磁通门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔什
    我将关闭此主题、如果您的问题未得到完全解答、请随时在此处回复。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cody:

    感谢您的支持。

    沃尔什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴、如果您有更多问题、请随时开始另一个主题。

    此致、
    Cody