This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:C28xx:GEL 输出:器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28027)、与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作 c

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650378/ccs-tms320f28027-c28xx-gel-output-device-calibration-not-complete-check-if-device-is-unlocked-and-recalibrate-c28xx-flash-programmer-warning-the-configured-device-tms320f28027-does-not-match-the-detected-device-flash-programm

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:  

      我尝试使用 ECAP (捕获模式)对 PWM 进行编程。我使用了 C2000 picolo Launch Pad 评估套件 。但当我转储程序但转储程序后、我遇到了存储器映射问题。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C28xx:GEL 输出:
器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28027)、与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:GEL 输出:
器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:文件加载程序:验证失败:地址0x00000000000000008000的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
C28xx:GEL:文件:C:\Users\guty\Desktop\Prasad\PWM_\Debug\PWM_.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

请向我提供有关如何解决上述问题的建议。

谢谢、此致、

Mahesh K. Joshi

邮箱 ID: maheshjoshi91@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    您是否通过在闪存中的密码位置编程密码来保护器件? 如果您还没有这样做、那么您可以在连接到目标后打开内存监视窗口并查看一些闪存位置。 如果所有值都为0x0、则器件是安全的、这可能是由于闪存清零或链接器 cmd 文件不正确而导致的。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     连接到目标后、我无法检查内存监视窗口 A

    然后它显示以下错误:

    请参阅屏幕截图1

    ------------------------------------------------------------------------

    C28xx:GEL 输出:
    器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28027)、与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。

    ----------------------------------------------------------------------

    当我转至此路径:script/EMU Boot select/EMU_boot_flash 时,它会显示以下问题

    请参阅随附的屏幕截图2  

    --------------------------------------------------------------------

    无法评估 EMU_BOOT_FLASH ()。
    无法写入0x00000D00@数据:目标未连接
    AT *(0xD00)= 0x55AA [F28027.GEL:586]
    在 EMU_BOOT_FLASH () C28xx:GEL 输出:
    器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28027)、与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。

    ----------------------------------------------------------------------

    请告诉我在这种情况下我必须做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您是否已解决问题? 很可能器件被意外锁定。

    请参阅以下内容:
    e2e.ti.com/.../2325535
    e2e.ti.com/.../1999286

    此致
    Chris