This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:位置管理器-两个编码器

Guru**** 2585825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649683/tms320f28379d-position-manager--two-encoder

器件型号:TMS320F28379D

您好,

位置管理 器能否与两个编码器,通信、是否有参考例程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七、

    您打算使用哪2个编码器?

    目前、我们已经发布了支持绝对编码器的库。
    这些库在给定时间仅支持一个绝对编码器。
    您可以将一个绝对编码器与另一个增量(SINCOS 或 QEP)编码器一起使用。

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您能够找到一个解决方案来解决您支持2个编码器的问题-当前的库在给定时间仅支持一个绝对编码器。

    请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Bharathi。