我正在使用 TMS320F28335,并且我已经激活了它的看门狗计时器,
实际上、我编写了一个测试代码、用于监控器件复位行为、 我 通过特意激活一个标志来禁用看门狗定时器的清零、我通过 复位期间下拉的 GPIO X 来监视此情况、该 GPIO X 是在器件正常工作且其看门狗定时器循环复位时设置的、
我已经用一个振荡器测量了器件的恢复时间(我是指复位后的时间间隔、直到程序再次运行并设置 GPIO X)时间是10ms、我认为时间太长?
是否有人知道28335的恢复时间? 我需要减小此间隔、但我不知道如何操作?
请指导我