This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:我需要20个 PWM 信号、但我只能设置24个 PWM 信号中的18个

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649064/launchxl-f28379d-i-need-20-pwm-signals-but-i-can-only-set-18-of-24-total-pwm-signal

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好、主设备、对于我的应用、我需要20个 PWM 信号。

TMS320F28379D 具有24个 PWM 信号(12个模块)、但借助 LAUNCHXL-F28379D、我只能设置18个 PWM、我需要再设置2个 PWM 信号。

我改为"表7-8。 TMS320F28379D 的 GPIO 复用引脚"  和 PWM 信号从 GPIO-0到 GPIO-23以及从 GPIO-145到 GPIO-168复用、但 LAUNCHXL-F28379D 没有引脚:

GPIO 12、13 (EPwm7A、EPwm7B)

GPIO17 (EPwm9B)

GPIO 20、21 (EPwm11A、EPwm11B)

GPIO 23 (EPwm12B)

从 GPIO-145到 GPIO-168

因此、我只能设置18/24 PWM 信号、但我看到 launchpad 有一个称为 PWM_DAC 的块、该块将输出引脚 DAC3-4连接到 GPIO 157/158、这些 GPIO 是 EPwm7A/B 因此、我已将 Gpio157/158设置为 PWM7、但 上升沿和下降沿太慢、我认为是因为存在电容器 C34 C35和 R40 R41。

那么、如果我断开 C 和短路 R、EPwm7是否正常工作?  或者是否有其他方法可以获得2个更多的 PWM 信号?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Biagio Pervenuto,

    ECAP 模块还具有 APWM 功能、该功能通过输出 X-Bar 进入引脚多路复用器。 您是否有可供您使用的任何可用功能?

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、
    否、我没有其他输出 X-Bar 引脚可用。
    但是、我不认为我可以使用 ECAP、因为我还需要 ADC 的死区、SoC 和跳闸。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我坚持这么做、
    当然、如果我断开 C 和短路 R、那么 PWM-DAC 模块的 PWM 是否正常工作?

    此致、
    比亚吉奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Biagio,

    我正面临着同样的问题、是的、我是通过取下电容器并使 R 短路来思考同样的问题

    PWM 模块应该正常工作。 但在本例中、我确实需要所有24个通道。 是否有任何想法来获得所有通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Firman:
    我认为不可能有超过20个 PWM 信号、因为 ePWM 通道9B、11A、11B 和12B 未连接到任何连接到引脚的引脚或模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Biagio,

    此主题上的活动看起来已经减慢、因此我们要将其移至"已解决"状态。 如果有任何其他需要我们帮助的地方、请告知我们。

    Kris