请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
在中提到了当器件复位从复位向量位置提取的复位向量时,但在我进行调试时 ,复位向量位置0x3fffc0中没有分支指令
我对它的工作方式感到困惑,在 boot28.asm 代码的下面一行中,这意味着它将跳过内置的引导 ROM 执行,我是否正确?
任何人都能解释这些内容