This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:Tms320F28075

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646958/tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

您好!

 TMS320F28075的控制卡未被检测为 USB。 FT2232HL 的两个 LED 亮起(引脚编号 54和55)。此外、我检查了引脚编号处的电压 60、即 PWREN 3.3V 和引脚编号 36即挂起为0V。 我的 FT2232HL 不工作或在其他模式下工作。 以及如何检测为 USB。

此致、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    是否可以尝试插入计算机上的其他 USB 端口?

    我看到几个例子、几个 USB 端口在几年前就出现了这样的问题。  在我看到这种情况发生的特定计算机中、出现问题的 USB 端口呈红色、该 PC 上的其他 USB 端口呈蓝色(工作正常)。  

    您还可以尝试更新 CCS、特别是其中的仿真器组件-它可能会更新 FTDI/xds100v2驱动程序(也可能会为您修复此问题)。  

    请告诉我这是否有帮助。  


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

                 感谢你的答复。

    我想在通过 Fprog 进行编程时、F2232hl FTDI 芯片进入挂起模式。 如何从挂起模式进入正常模式。

    此致、

    Sagar

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种状态可能是从 PC 端生成的。  您是否尝试过不同的 USB 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

         我尝试过其他 USB 端口、但运气不好。 问题是 F2232HL 进入挂起模式、我不知道如何从挂起模式进入正常模式。

    此致、

    Sagar

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    谢谢。  请注意、我并不是100%相信您的问题是 controlCARD 问题。  我觉得根本原因可能是 Windows 设置。  这是因为计算机通常负责决定挂起的 USB 端口(而不是设备)。

    基于这一点、我有另外一个想法:
    是否可以尝试禁用计算机的 USB 选择性挂起设置?  然后拔下插头并重试?
    https://www.sevenforums.com/tutorials/147369-usb-selective-suspend-turn-off.html


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一个卡可以正常工作、具有相同的 USB 端口和其他 USB 端口。 在 FT2232HL 数据表中、PWEREN 和挂起引脚 FTDI 芯片处于挂起模式的说明。

    此致、
    Sagar Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    了解另一个 controlCARD 的工作原理是有用的信息。  该卡是否也是 F28075 controlCARD 套件?  

    FTDI 当前处于挂起状态的 controlCARD 是否工作正常?

    我们的团队没有关于 FTDI 器件、其支持电路及其固件的详细知识。  如果仿真电路无法正常工作、我怀疑电路板组装问题或 FTDI 故障-我们的下一条路径应该是为您提供更换件。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    了解另一个 controlCARD 的工作原理是有用的信息。  该卡是否也是 F28075 controlCARD 套件?   

    是的、它具有相同的控制器。

    FTDI 当前处于挂起状态的 controlCARD 是否工作正常?

    是的、它以前工作正常。

    谢谢、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    谢谢。  您之前在帖子中提到的理论可能是正确的、但无论这里发生什么奇怪的事情。

    我建议与您从购买此套件的经销商合作、以获得更换件。  在该通信中、请随时参考此主题。


    对于 Disty:收到问题套件后、我的团队会有兴趣查看该套件。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我们只需再次查看该主题。  我将假定您现在已经找到了一个前进的道路、但如果您需要有关此主题的更多帮助、请告诉我。


    谢谢、
    Brett