您好!
我尝试使用增量编码器测量有刷直流电机的速度。 我使用 eCAP 模块、我已经使用 Simulink 实现了时间差示例和绝对时间。 当我将 eCAP 引脚[GPIO5]与 GPIO[PWM1]连接时 、我能够测量信号的周期。 遗憾的是、当我使用来自编码器的信号时、系统卡住、Simulink 失去控制。 当我使用示波器进行捕获时、来自编码器的信号如下:
我想知道为什么信号从1V 开始而不是从零开始? 有问题吗? 当 Simulink 失去控制时、DSP 会继续工作、我能够更改电机速度、但有时速度不稳定。 频率越高、速度就越稳定。
上拉电阻器被启用。