This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:显示 TMU 示例中的正弦波形图

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652280/ccs-tms320f28379d-displaying-a-sine-wave-graph-from-a-tmu-example

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试从 ControlSuite Studio 的一个示例 TMU_sinegen 中显示正弦波形图、但是它没有太多信息

正弦波形图的说明。 正确的属性是什么?

 有人可以帮帮我吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的属性取决于您的应用程序和您要查找的可视化对象类型。 我可以建议从何处获取有关所有各种属性的更多信息。 您可以在 CCS 帮助(Help -> Help Contents)中找到它

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,李基洙,

    实际上、我正在尝试了解控制套件中的 TMU 正弦生成示例是如何工作的。 我不知道如何配置属性、因为我不知道包含信息的寄存器是什么、以获取例如正弦波的起始点。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我正在尝试了解控制套件中的 TMU 正弦生成示例是如何工作的。 我不知道如何配置属性、因为我不知道包含信息的寄存器是什么、以获取例如正弦波的起始点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ellen Costa"]实际上,我正在尝试了解控制套件中的 TMU 正弦生成示例是如何工作的。

    我将把这个主题移至 C2000论坛。 那里最熟悉 controlSUITE 示例的专家可以为您提供最佳指导。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看对话框并浏览每个项目、它将回答您的问题、

    下面是一个有关如何完成的示例

    采集缓冲区大小是您要查看的数组的大小、在本例中为 vector_size、即1024

    DSP 数据类型、这是数组的数据类型、如果您查看代码、这是浮点  

    起始地址是缓冲区的地址、它是&tmuOutput 等... 具体取决于您要查看的缓冲区。

    Q 值与您无关、因为它是浮点值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    这对我很有帮助。 下一个点显示两个不同的正弦波。

    非常感谢。