This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:外露散热焊盘的尺寸

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652283/tms320f28069-the-size-of-exposed-thermal-pad

器件型号:TMS320F28069

您好!

我们的客户使用 TSM320F28069UPZPS。

客户对外露散热焊盘的尺寸有疑问、如下所示。

e2e.ti.com/.../Exposed_5F00_Thermal_5F00_Pad.pdf

请告诉我答案。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    我们的封装和 PCB 专家在今年第1年之后才下班、因此您可能需要等到那时才能得到最终答案。

    对我来说、由于注释(B)可能不存在这些搭接特性、因此参数(2)的最大尺寸似乎是散热焊盘的整个半长、参数(1)的最小尺寸为0 (两种情况都不存在该功能)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    感谢你的答复。
    我明白了。 我将等待回答。
    您的答案可能是正确的。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥亚马-圣、

    对于角处的突出部分、我们没有额外的最小/最大尺寸。 通常、只有散热焊盘的中心方形尺寸才能确定散热过孔的放置。 您能否说明您需要这些尺寸的目的?

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢你的答复。
    我看到您没有其他信息。
    当客户使用新零件时、客户必须注册正确的轮廓图
    器件。
    因此、客户希望了解尺寸。

    谢谢、
    Naoki Aoyama