This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:数字电源库2P2Z 环路仿真文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651654/tms320f28035-digital-power-library-2p2z-loop-simulate-files

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SFRA

尊敬的 C2000专家:

您能否与我共享2P2Z IIR 滤波器仿真文件?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我认为这些函数没有任何仿真文件。 您正在寻找哪种类型的文件?

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    在 controlsuit 中、TI 提供了一个用于环路补偿设计的 GUI、我想知道极点、零点和 KDC 转换为参数(b0、b1、b2、a1、a2...)的等式、您能与我分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢您的澄清。 这是一个 SFRA 问题、因此我将请负责该问题的工程师进行评论。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    谢谢。

    期待在假期结束后收到您的评论。

    圣诞节快乐、新年快乐!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    新年快乐! 希望您已经享受了您的假期。

    我可以就此问题发表意见吗? 对于 SFRA、我想知道极点、零和 KDC 转换为参数(b0、b1、b2、a1、a2...)的方程。

    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    很抱歉耽误你的时间。 我仍然不在办公室。

    我已要求 Manish 回复、因为他知道 SFRA 工具是如何构建的。 他还在下周之前不在办公室,我希望他能回答。 从零极点增益到系数表示法的转换不超过两个多项式扩展。 我不知道 SFRA 如何处理复杂的根。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您在职业期间的回复。  

    期待您或 Manish 在您回到办公室后提供反馈。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您看过 UG、

    www.ti.com/.../spruhz5a.pdf

    我相信这能回答你的问题。 文档第4.2节及之后的部分中提供了所有方程式。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Manish。

    是的、这是我想要的。