请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:DRV8305、 MOTORWARE、
您好!
我使用的是 TMS320F28069M 和 DRV8305电机驱动程序、我们安装了 Motorware 库。 我深入了解了 DRV8305数据表、希望有一种简单的方法来实现对电机的电流限制。 与电流限制相关的选项似乎是1:关闭并发送警告。 2:不要关闭,但要发出警告。 3:不要关闭或发出警告。 由于该项目的性质、硬关断是不可接受的、我们希望限制流向电机的电流、但允许电机无限期持续以最大电流运行。 TSM 上的主 ISR 以100Hz 的频率运行、这比我们希望的限流环路慢、但更改该频率不成问题。 使用 motorware 库实现此应用中所述的电流限制有哪些选项? 您建议查看哪些实验室?