This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:实验套件

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, TMS320F28377D, C2000WARE, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652881/tms320f28075-experimental-kit

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379DTMS320F28377DC2000WARE

主席先生,

对于一个项目、我选择 TMS320F28075PZPQ (Piccolo 微控制器)作为控制器。

但是

在产品页面 TMS320F28075PZPQ (Piccolo 微控制 器)中,它显示了 TI 不再制造的实验套件 TMD280X75 (包括控制卡),并建议使用专门用于 TMS320F28377D (Delfino 微控制器)的 TMDSDOCK28379D。

因此,我的问题是,

上述控制器 TMS320F28377D (Delfino 微控制器)和 TMS320F28075PZPQ (Piccolo 微控制器)在 固件视图中是否相同? 因为它具有双核

这意味着、如果我为 TMS320F28377D (Delfino 微控制器)编写可与 TMS320F28075PZPQ (Piccolo 微控制器)配合使用的程序代码?

如果是、则固件视图中的主要更改是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F28379D 是 F28075器件的功能扩展集。  这些系列是同时设计的、因此代码几乎完全相同。  如果您查看 C2000Ware 中两个系列之间的代码示例、您可以在一定程度上验证这一点。

    您需要做的主要工作是确保您不会利用 F28379D (但不是 F28075)上的任何功能、并使用 F28075等器件。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320F28075的任何第三方实验套件均可供购买。
    如果我获得了正确的器件、那么设计将对我来说很简单
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道专门用于'F2807x 系列的任何第三方评估套件。

    如前所述、从 F2837xD 到 F2807x 的移植应该很简单。  在 F2837xD 上学习的内容不多、这对于 F2807x 项目也不会有帮助。


    谢谢、
    Brett