This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28069:SYS/BIOS 当我设置第二个计时器时,程序失败。 "没有可用的计时器"???

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651311/rtos-tms320f28069-sys-bios-when-i-set-second-timer-program-failing-no-available-timers

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI-RTOS

在我的程序中、我想使用第二个计时器。 当我配置第二个计时器时、程序失败。

"无可用定时器"。 如何配置我的程序以设置2个计时器。 我可以在程序中使用多少个计时器?

计时器的限制是多少?  

还是应该使用时钟模块? 还是计时器可以共享 CPU 计时器?

我正在使用 TMS320F28069。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ibrahim、

    您能否包含创建第二个计时器所需的代码? 您能否查看 Tools->ROV->Timer 以查看当前配置的计时器。

    该限制取决于器件。 默认情况下、内核获取一个计时器来驱动时序操作(例如 Task_sleep)。 该计时器的默认周期为1ms。 如果操作的粒度为1ms、则可以使用时钟模块而不是使用第二个计时器。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否得到了解决?

    Todd