您好、Evrybody、
我正在两个 MCU 之间进行 SPI 通信(两者都是具有 F28335控制卡的 TI 实验套件集线站)。 我想发送一个离散正弦波(50Hz)、我想在另一个电路板上接收该正弦波、并将其用于其他目的。 现在、我正在使用 MATLAB 16A 生成数据传输代码、并使用 CCSV6。 为了接收数据、代码由 MATLAB 2011B 并使用 CCSV4生成。 现在的问题是、每当我发送直流值时、我就能够读取另一个电路板中的数据、并能够在 CCSV4的图形窗口中看到数据。 但是、每当我想看到正弦曲线时、它将显示其他东西、而不是正弦曲线。 我将在具有5kHz 采样频率的 Simulink 中生成正弦曲线(50Hz)。 现在、有人能告诉我、两个 SPI 发送和接收块的正确设置是什么、以便第二个电路板能够接收正弦波是正确的且无延迟的。 应该在配置参数窗格下的编码器目标选项中进行哪些正确设置、这样我的目的就会超过?