This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何在 TMS320F28069M 中将 SPI - SPISTE 引脚配置为高电平有效状态

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, DRV8711, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652934/tms320f28069m-how-to-configure-spi---spiste-pin-to-active-high-state-in-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069DRV8711

您好!  

我将 DRV8711与 TMS320F28069相连。 我已将 SPI 配置为主控模式以与 DRV8711通信、该驱动器仅在"高电平有效"状态时响应、但 TMS320F28069M 中 SPI 的 SPISTE 引脚 仅在"低电平有效"状态下工作、因此无法与 DRV8711驱动器通信。  

如何将 SPISTE 配置为"高电平有效"状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivakumar、

    尝试将 SPISTE 引脚配置为常规 GPIO 输出引脚、并在进行任何 SPI 事务之前手动将驱动器 SW 中的引脚拉至高电平。 从 TRM 可以看到、当 SPI 处于从模式时、STEINV 看起来是针对的、我不确定它是否适用于主模式。 我将要求我的一名团队成员在假期后回顾这一点。

    在正常 GPIO 输出控制下使用 SPISTE 引脚而不是在 SPI 外设控制中使用应该适合您。


    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经使用 GPIO 进行处理。 如果它得到解决就好了。
    谢谢 Santhosh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivakumar、

    桑托什是正确的。 STEINV 设置只适用于从机模式。 如果需要不同的极性或图形、建议应用程序使用标准 GPIO 驱动从器件芯片选择信号。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mark