This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:连接到目标时出错

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650194/ccs-tmdshvmtrinspin-error-connecting-to-the-target

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用高电压电机开发套件(TMDSHVMTRINSPIN)测试电机控制。

硬件设置后、我运行 InstaSPIN_FOC_F2806xM 程序、但连接到目标时显示错误。

请帮帮我。。

这是我的错误状态。

------------------------------------------------------------------

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\AppConfig.ccxml
正在连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件夹中是否有 appProgram.out? 并确保仿真器在连接时工作良好、并且仿真器和控制卡的电源都是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够解决此问题?

    肖恩