This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:看门狗和外部振荡器随温度的变化

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/650428/tms320f28065-watchdog-and-external-oscillator-variations-with-temperature

器件型号:TMS320F28065

您好!

我的客户在 TMS320F28065器件上看门狗(WD)的安全检查中有一些警报。

它们在低温下发生。 在检查数据表后、我发现内部振荡器(WD 计时的振荡器)的温度漂移很大、这是测试"失败"的原因。 安全库(Soprano 一个)正在考虑客户参考的时序系数。 当然、他们所面临的问题表明、这些参数需要根据振荡器的实际漂移进行调整。 您能否确认 uC 内部振荡器的容差和精度是器件数据表第5.13段(尤其是表5-7和图5-8)中报告的容差和精度?

目前、在室温下执行正常的 WD 测试在环境温度降至大约15°C (多个样本的平均值)以下时立即失败。 使用的系数在安全库代码的以下几个点中被引用。

 

1) 1) wait-dalay 在调用中作为参数传递:

STL_Watchdog_test_testWatchdog (STL_U_WDOG_TEST_TIMER_VAL)

 

2) 2)检查中考虑的接受的振荡器漂移(maximum_watchdel_delay_Drift):

if (gWatchDogDelay > maximum_watchder_delay_Drift){...}

函数内部:

中断空 STL_Watchdog_test_watchdogIsr (空)

客户必须根据预期工作温度范围和电源电压对其进行微调。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 uC 内部振荡器的容差和精度是器件数据表第5.13段(尤其是表5-7和图5-8)中报告的容差和精度?

    已确认。

    在另一个问题上、您是否了解过振荡器补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托
    我已经听过您的声音了一段时间,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。