Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
你(们)好
我不熟悉 C2000开发、现在刚刚起步。 我有 F28027F LDK、我面临一个小问题:
当我刷写代码并尝试通过 CCS 对其进行调试时、所有操作都是按应有的方式进行的。 但是、在我对系统进行下电上电后、MCU 会恢复到开箱即用体验代码、而不是我加载到 CCS 中的代码。 您能帮助我理解它为什么会这样运行吗? 如何运行我在复位时使用 CCS 刷写的代码?
注意:3个开关、GPIO34、TDO、TRST、处于 ON 位置。
提前感谢