This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652943/tms320f28377s-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我正在尝试使用适用于 C2000系列的 Simulink 硬件支持包对自设计 PCB 进行编程。 PCB 包含一个 TMS320F28377S 微控制器、该微控制器使用 FTDI (FT2232H)和 XDS100v2对其进行编程。 此设计基于与德州仪器 LAUNCHXL-F28377S LaunchPad 开发套件相同的硬件配置。

对 LaunchPad 进行编程时、一切正常、微控制器工作良好并执行所需的功能、但在尝试对我自己的 PCB 进行编程时、Simulink 答复说、连接到目标时出错。

首先、错误是指 FTDI 在与 XDS100通信时返回错误。 我发现该器件也必须进行编程、因此我下载了 MProg 和给定的模板、以便通过此 Wiki 对 XDS100进行编程:  

之后、误差变为以下:

"

***正在连接至目标...
严重:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.407.3)
严重:发生仿真故障
严重:连接到目标时出错:发生仿真故障
严重:无法执行操作、目标未连接。

"

复位器件后、出现相同的错误。 我不知道问题是什么。

非常感谢!