This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28066:gmake:***[dsp2806x_spi.obj]错误1和 gmake:***[dsp2806x_sci.obj]错误1

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/651934/compiler-tms320f28066-gmake-dsp2806x_spi-obj-error-1-and-gmake-dsp2806x_sci-obj-error-1

器件型号:TMS320F28066

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生/女士:

在 CCS4中开发的项目,我想将项目迁移到 CCS7。 当我在 CCS7中打开项目时、会出现如下所示的错误:

因此、请任何人帮助我解决这个问题。  

谢谢、此致

Shiva Prasad E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看"Problems"视图不足以了解发生了什么。  请再次执行问题构建。  然后在文本文件中捕获 Console (不是问题)视图的全部内容、并将其附加到下一个帖子。  使用标题为 Copy Build Log 的图标创建文本文件。  确保使用文件扩展名.txt。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiva

    根据 George 的建议、您是否解决了这一问题?

    此致
    Chris