This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CLA LS RAM 组

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649131/tms320f28377d-cla-ls-ram-banks

器件型号:TMS320F28377D

您好!

很确定答案、但我无法通过阅读数据表来说服自己...

CLA 代码可从 RAM 组 LS0-5运行。 F28377D 上的每个 CLA 内核都有 LS0-5、还是必须在内核之间拆分一个 LS0-5?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mosin、您好!

    每个内核上的 CLA 都有自己的 LS0-LS5 RAM。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您对此有任何其他疑问、请告知我们。

    Vivek Singh