This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:加载 F280049M 映像时出错、然后中止

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652318/c2000-gang-getting-error-and-then-aborted-when-loading-f280049m-image

器件型号:C2000-GANG

您好!

当我的客户尝试将映像加载到 Gang 编程器时、GUI 程序显示错误、然后中止。

您能告诉我为什么以及如何修复它吗?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    您可以将错误消息转换为英文吗?  

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    它只是基本的中止消息。

    "C2000-GANG GUI - C2000 MCU 的 Gang 编程器已停止工作

    Windows 可以联机检查问题的解决方案

    ->联机检查解决方案并关闭程序

    ->关闭程序

    v 查看程序详细信息"

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    您的工具版本看起来正确。

    他们是否在另一个 F280049M 器件上尝试过此操作?

    他们是否正在使用定制板? 如果是、他们是否能够使用 CCS 对闪存进行编程? 这有助于我们了解问题是在于工具还是电路板。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    他们在使用 CCS 下载映像时没有问题。

    当他们尝试将其.hex 文件加载到 Gang 编程器时、会发生这种情况。

    未将编程器与 F280049M 进行 Gang 编程。

    谢谢

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    感谢您的详细信息。  我正在与 Elprotronic 核实这一点、下周早些时候我会再与您联系。  

    此致、
    Vamsi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从 TI 网站下载 C2000-GANG 的最新代码。 最新版本为1.0.8.0。 该版本支持 F28004x。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    它是1.0.8.0

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您可以通过电子邮件向我发送 HEX 文件的几行(10到20行)吗? 该文件可能具有8位格式、而不是16b 格式。

    Gregory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    请参阅以下内容。

    020000040008F2
    0200000049C9EC
    200002001F87221F3C3000061F862B7F1F70157B1F8A04771F6F3A033A711F8A346D101F04
    20002200632C661F8A04621F0213041F06D11304C11F0AA81304D1A927221F0217021F06AA
    :2000420017021F0A17021F0217041F0617041F0A17041F0217011F0617011F0A17011A1F93
    200062008A0B1F221FF006FC010606F3040606CF1006063F400606FFA9000606FFA90006AF
    200082001A1F37BF291F632C1053221FF006FC06F306CF063F06FF06FF1A1F86041F860538
    :2000A2001F861A1F87101F87201F87141F870A1F86031F86021F632C001F860E1F8901F1C
    :2000C20037311F012B1F052B1F092B1F012B2D1F052B2D1F092B2D1F3729322869061F707E
    :2000E20019041F3C22061F3C00061F87AC141E1F3710000D030D000DFFA909A001A9A6A7A1
    200102000BA9A61901A70A1F363F3E3F1F370B0A0DA82C011E020F03300A1F865C001F3797
    :200122000B1F8601240B1F865C001F370A1F865C01170A1F86001F370B1F865C010B0B1F1C
    :2001420086001F370A1F86010604C9B41F87AC141810430004A90043A9FFA909A001A9A9A184
    20016200A9C44109A0A9A11901A9C442184005ABAA00AB3CAC1222A909A001A9A9A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A60D
    :2001820049A0A9A6A9C5C40000A34977A90109A049A0A9A110FFA9A9A11901A9C5C40000BC
    2001年 A200A3497741A2414243A826011A020D0328421F865C10411F86111E411F865C104212
    2001年 C2001F865C1113421F8610411F865C1109411F8610421F861104C9DF061F862B271FEF
    2001年 E2005F13010C1F863F011F372B26A9560D1F863F011F863A1F8639A9561F8615A9A63C
    20020200051F862B00061F4E2200861F293094721F2725036D046B0569066709650A631F4F
    :20022200263C0A1F770801051F2605081F6F2D031D041B1F372A131F8600E8A8FC344966B9

    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    此问题通过 使用得到解决

    --memwidth=16 --romwidth=16 --intel

    C2000十六进制实用程序中的选项。

    此致、
    TED