This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:对 GSRAM 位置的原子访问

Guru**** 2582445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653008/tms320f28377d-atomic-access-to-gsram-locations

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

我有一个与"TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制器技术参考手册"的"2.11.1.6访问仲裁"部分相关的问题。

32位全局共享存储器访问是否是原子访问?

非常感谢、

多鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、32位访问是原子访问、因为它仅是单次访问。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、只是想确保这样。