This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找有关 MCU 汽车的建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652607/looking-for-recomendations-on-mcu-for-automations

主题中讨论的其他器件:DRV8701

大家好、我是关于这种组合的新员工、我对 TI MCU 的了解不多。 我正在寻找适用于相对复杂的栅极汽车的推荐 MCU。 我有一个项目、我打算设计一个通用板、用于控制电机和感应摆动门、滑动门、车库门、工业门、路障、 等等 我需要我的板来支持无线蓝牙或 WiFi 连接和简单的可视化。 是否应该使用 C2000 MCU 或 SimpleLink One? 您认为这是适合我的项目的特定 MUC 吗? 感谢你的帮助   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 MCU 上寻找集成 BLE 或 Wifi 通信、最好使用 SimpleLink 产品系列中的器件。

    TI  产品系列中的 SimpleLink MCU +电机驱动器可能足以满足门或门的打开/关闭等应用的需求。 此 评估模块使用 MSP430 MCU 和 DRV8701栅极驱动器来控制有刷直流电机、您可以在该评估模块中找到此类设置的示例。  

    由于您的应用需要无线连接、因此从 SimpleLink 产品系列中选择最能满足这些要求的 MCU 是有道理的、具体取决于您是使用基于蓝牙还是基于 Wifi 的通信。 希望这对您有所帮助。

    最棒的
    Sheena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助