This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:有关 InstaSPIN-FOC 应用的一些硬件问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, CSD18540Q5B, TMS320F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8301, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/652288/ccs-launchxl-f28069m-some-hardware-questions-about-instaspin-foc-application

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8305CSD18540Q5BTMS320F28069MBOOSTXL-DRV8305EVMDRV8301DRV8323

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用 TI-InstaSPIN-FOC 设计了一款无传感器电机驱动器。我参考了 LaunchPad-28069M 和 Boostpack-DRV8305EVM。

MCU:TMS320F28069M 栅极驱动器:DRV8305      MOSFET:TI 的 CSD18540Q5B。

现在、我需要 设计一个新的硬件版本以实现更大的电流。

我想使用其他高 电流功率 MOSFET。 您能否提供与 DRV8305和其他 MOSFET 匹配设计相关的 TI 参考资料或应用手册

或 DRV8305上 IDRIVE 应用的参考文档、以匹配 DRV8305和其他 MOSFET

因为我不知道 drv8305驱动器电流是否与新的 MOSFET 匹配。


在 BoostXL-DRV8305EVM 中、DRV8305和 CSD18540Q5B 没有驱动电阻、不需要驱动电阻? 为什么 DRV8301参考设计具有10 Ω 驱动电阻?

您是否有关于 驱动电阻的参考理论和计算指导说明?

在同一驱动板上使用了 BoostXL-DRV 8305EVM DRV8305和 MOSFET 以及分流电阻器。


我们将28069M 和 DRV8305放在同一个控制板上。 这样、电流和电压采样 信号以及 MOSFET 驱动信号需要通过与 LaunchPad-28069M 和 BoostPack-DRV8305EVM 类似的引脚与驱动板连接 。
我 担心通过引脚进入8305运算放大器的电流采样信号、它将导致电流信号检测 误差?
这种布局方案是否可行? 布局中需要注意哪些内容?

4.关于 MOSFET 并联方案,TI 是否有 要学习的参考文档。 指导 IDRIVE 驱动电流和 MOSFET 并联布局设计。

DRV8305和 DRV8323 (支持高电压)具有相同 的 SPI 协议。 软件兼容?


谢谢~

希望收到 TI 工程师的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请举手。
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、根据 MOSFET:请阅读"开关损耗"主题(google it)、您可以在其中看到驱动电流的影响。 开启和关闭延迟也是您应该阅读的主题。 根据我的理解、栅极电阻器仅用于限流(t=0 Vres=10V 时、当栅极充电时、Vres 变为零)。
    最后、您必须找到开关速度足够快且 Rdson 较低的 MOSFET。 (另请查看主题"ePWM 上的死区周期延迟")
    用于电流感应的运算放大器应放置在分流电阻器附近(如果我错了、请任何人纠正我的错误)。 分流电阻器上测量的电压在 mV 范围内。 我认为这里应该使用短线来防止环境的任何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如以下链接所示、您可以根据电压、电流和功耗为您的应用选择合适的 MOSFET。
    www.ti.com/.../products.html
    2/3/4. 驱动电阻器是 DRV8305的选项、您可以为 DRV8305添加2~10 (Ohm)电阻器。
    5.对于 DRV8323,您可以参阅以下文章。
    e2e.ti.com/.../635499